This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:使用直接连接的 UART 和 MK64的 cc2564modnem

Guru**** 2907960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/869938/cc2564modn-cc2564modnem-using-directly-connected-uart-and-mk64

器件型号:CC2564MODN

是否可以直接从 UART 控制 CC2564MODNEM 开发板? 我在规格中找不到默认波特率。

2.是否有用于 ARM MK64的蓝牙堆栈可与 cc2564MODN 配合使用、或者我是否应通过 K64的 UART 使用 HCI 并管理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Moshe Peleg"]1. 是否可以 直接从 UART 控制 CC2564MODNEM 开发板? 我在规格中找不到默认波特率。 [/报价]

    是的、这是支持的接口。  建议的波特率为3Mbps。

    [引用 user="Moshe Peleg"]2. 是否有用于 与 cc2564MODN 搭配使用的 ARM MK64的蓝牙堆栈 、或者我是否应该通过 K64的 UART 使用 HCI 并管理该堆栈?[/quot]

    正如我在你的另一个主题中提到的、我们建议使用 BlueZ。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    感谢您联系我们、了解 TI SDK 到 ARM MK64平台的端口。  Cloud2GND 拥有深厚的专业知识、并与许多 TI 客户合作、将解决方案移植到他们选择的平台。  我已通过电子邮件直接向您发送邮件、以进一步讨论您的项目需求、并期待您的回复。

    谢谢、

    Brian Blum

    销售和营销总监

    Cloud2GND LLC。