This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:使用 UART 与 NXP#39;s Arm mk 系列配合使用

Guru**** 2587325 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/871922/cc2564modn-use-with-nxp-s-arm-mk-family-using-uart

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564

你(们)好、谢谢。

我未能使用 HCI 命令激活 cc2564modn。

尝试使用 HCI 工具。 已成功下载最新的 Service Pack、但没有找到足够的 HCI 命令文档、无法在 HCI 命令的基础上轻松开发我自己的库。
建议的第三方(cloud2gnd)也不接受该挑战(未得到任何响应)。

您是否有可与 mk64/24配合使用的模块? 可能与 NXP 的 bl652等效、占用空间与 cc2564尽可能大?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试通过 HCI 实现整个 BT 堆栈并不是真的可行、我们的建议仍然是使用 Cloud2gnd。  我将对他们执行 ping 操作、并要求他们响应您的查询。

    此致、

    特拉维斯