This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564c 包含一个 AMP 控制器?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/871542/cc2564c-cc2564c-includes-an-amp-controller

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好、尊敬的 TI 工程师

我想实现一个使用 SPP 协议来实现大约3Mbit/s 的传输速度的应用 cc2564是否包含 AMP 控制器? SPP 协议能否启用 AMP 控制器?

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不确定您的 AMP 控制器是什么意思。 AMP 控制器的用途是什么?  

    Jesu