This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541低电压电源问题

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TPS62730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/869312/cc2541-cc2541-low-voltage-supply-issue

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: TPS62730

您好、先生、

我正在使用 CC2541密钥卡。 连接传感器以进行数据收集。

参考数据表(第1页)-

有源模式下的 TPS62730兼容低功耗:

RX 低至:14.7mA (3V 电源)

RX 低至:14.7mA (3V 电源)

如果数据传输必须正常工作、3V 电源是否持续提供?

目前、我没有将稳压器用于 CC2541电源。 仅通过纽扣电池直接供电。 恒定电源将对上述情况产生影响。

这种情况是否会发生任何断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在2V 至3.6V 的整个工作范围内、数据传输将正常工作。使用 TPS62730的好处是、当您的电池是新电池且具有高电压时、电流消耗将更低。 这将使电池寿命延长多达20%。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵意见。

    现在、我们在设计中使用了稳压器(TPS62730)。 我们在稳压器中配置了直流/直流模式以进行测试。 当我在不连接其他组件的情况下检查稳压器输出时、我们得到适当的输出电压(2.1V)。  

    但是、当我将 CC2541连接到稳压器输出时。 稳压器输出电压增加至3V。 我们预计为2.1V。 主要原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已将 tne on/BYP 引脚设置为正确状态?

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其设置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否通过 PM 共享设计文件(原理图和布局)以供审核?

    谢谢、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们已经验证了我们的设计原理图。 我们在发布此查询之前犯了错误。 原理图时、它会被清除。

    更改之处是、我们为 CC2541中的输入引脚(用于启用电池服务)提供了来自另一个 SoC 的电压源。 这导致 CC2541芯片即使没有稳压器也能提供电压源。

    这也会影响稳压器输出。