This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:XDS100出现问题、BLE 扫描仪无法发现(XDS100V2)

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/870137/cc2650moda-problems-with-xds100-no-discovery-by-ble-scanner-xds100v2

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好、查姆斯、

客户在其最终应用特定电路板中的 CC2650MODA 有问题:

我们正在尝试使用 XDS110调试器和 XDS 100 V2对我们定制硬件中的示例简单外设代码(simple_peripheral_cc2650lp_app) CC2650 Moda 进行编程/调试。

  1. 我们能够使用 XDS 100 V2进行调试、没有错误、但无法使用 BLE 扫描仪发现器件。
  2. 由于出现错误、我们无法使用 XDS110调试器进行相同的调试->

 

   硬打开控制器时出错。

 

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-242'(0xffff0e)。

标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。

 

说明如下:

无法访问路由器子路径。

电路板配置文件可能不正确。

 

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

 

 

您能帮助我们解决这个问题吗?

您还能提供 cc2650MODA (独立)的示例代码吗?