This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XSTBTBLESW:基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/870654/cc256xstbtblesw-ti-dual-mode-bluetooth-stack-on-stm32f4-mcus

SDK 下载似乎仅作为 Windows 可执行文件提供。

我需要以 ZIP 文件或类似文件的形式提供 SDK、因为我没有 Windows PC。  我找不到这样的下载链接。  下面是我找到的为我提供 Windows .exe 文件的链接 :http://www.ti.com/tool/CC256XSTBTBLESW

 我认为以前有这样一个链接提供了一个 zip 文件。

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    此 SDK 始终作为 Windows 安装程序发布。 我们无法以 zip 格式交付、因为它要求您在安装 SDK 内容之前同意许可协议。

    您使用的是哪种操作系统? 请注意、即使您将 SDK 内容从 Windows PC 复制到另一个操作系统、运行示例应用程序所需的 IDE 也可能无法在非 Windows 环境中工作。  

    此致、

    Vihang