This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:ADC 的输入泄漏电流

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/870067/cc2650-input-leakage-current-of-adc

器件型号:CC2650

您好!

我们正在进行一个项目、我们需要知道 ADC 的输入泄漏电流。 数据表中未提及。 请支持。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 www.ti.com/.../swcu117中的"17.4.8 ADC"所示  、ADC 输入是电容的、这意味着在采样时、将从输入中汲取电流、以便为采样电容充电。 这会导致数据表中给出的等效输入阻抗。 泄漏电流是该电流的一小部分、因此在使用 ADC 时无法测量。  

    室温下的泄漏电流很可能在~ 10nA 的范围内、数据表编号中包含了任何会导致的 ADC 读数误差。  

    您能否详细说明问题的背景?