This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:为 CC2652r LaunchXL 导入项目

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/869942/ccs-lp-cc2652rb-importing-project-for-cc2652r-launchxl

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RSysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试为 CC2652r LaunchXL 导入多角色项目。

我得到此错误:

因此、我尝试检查更新、并得到以下错误:

这是:

出什么问题了? 为什么会发生这种情况?

谢谢、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 CCS9.2或9.3版本来导入和编译示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    正如 YiKai 所说、对于使用 SysConfig (这个就是 SysConfig)的示例、您需要使用正确版本的 CCS。 请下载 CCS 9.3.0并尝试导入。