This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:cc2650STK 和加速计寿命计算。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650, BT-POWER-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/869939/cc2650stk-cc2650stk-and-accelerometer-lifetime-caliculation

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2650BT-Power-CALC

大家好、

我想开发一个小型应用、其中 cc2650stk 每500ms 中断一次并发送加速计数据。

我有几个疑问。 我不熟悉 cc2650、因此请原谅我的愚蠢怀疑。

我注释了与其他传感器相关的所有代码。 是否足够、或者我必须采取任何额外的预防措施来降低功耗。

如何使用 cc2650stk 以微安为单位测量功率?

我能够读取加速计数据、但加速计中断不会触发以唤醒 cc2650。 原因可能是什么?

cc2650stk 代码是否针对功耗进行了优化、或者在传输数据包后必须使 cc2650stk 进入睡眠状态?

5.是否有人尝试在 c2650stk 和加速计的生命周期内每500ms 传输一次数据包?

谢谢、

Devika。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.有关 CC2650STK 功耗测量的信息、请访问 www.youtube.com/watch。

    3.我建议您使用示波器来检查是否首先触发了中断引脚。

    4.我认为您仍然可以根据自己的用例对应用程序代码进行微调以优化功耗。

    5.您可以尝试使用 BT-POWER-CALC 来估算功耗。