This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Jabra710耳机随机断开连接

Guru**** 2865290 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/890014/jabra710-headset-lost-connection-randomly

主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

我们在具有 Alpwise 蓝牙协议栈的手机中使用 TI 芯片 CC2564C、并将手机与一个 BT 手机(HSP)和一个 Jabra710 BT 耳机(HFP)配对。

我们通过  断开 ACL 链路检测随机 Jabra 耳机断开连接。

我们在应用中看不到任何问题、捕获了 TI 日志、您是否可以帮助从 TI 芯片点检查导致耳机连接中断的原因?

谢谢。

此致

高洪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../disconnect710.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    请给我时间检查日志。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我看到控制器为两个单独的连接发出了两个单独的断开事件。

    下面显示的第一个断开事件看起来、您的应用程序会为您的其中一个连接发出断开事件、因为控制器会以下面的断开响应。 控制器进行的第一个连接是 HFP 还是 HSP? 我无法在日志中进行区分。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的手机与一个使用 HSP 的手机和一个使用 HFP 的 Jabra 710耳机配对。 您显示的图片是我们挂断了 Jabra 耳机中的呼叫。

    当电话处于空闲状态时,Jabra 710随机丢失了与电话的连接。

    我想在日志中、它发生在65604行、我不知道为什么会发生。请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    该断开事件具有与我引用的第一个事件相同的 BT 地址。 您能否共享 Jabra 耳机的 BT 地址?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是70:BF:92:A1:DF:76。

    此致

    高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    在脚本中、它显示您启用了 AVPR、但您没有加载补丁。 是否正在运行 initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on 脚本以启用 AVPR? 如果您尝试使用 AVPR、则还需要加载补丁。 这可能是导致连接问题的原因。

    http://www.ti.com/tool/CC256XC-BT-SP

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 初始化 TI 芯片的开始运行 initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on 脚本。  每次 我们设置调用时、我们都会启用 AVPR、是否需要反复运行该补丁?

    我们与其他设备(如 Plantronics 耳机或 Sennheiser 耳机)的连接不会中断。

    此致

    高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4300.TIInit_5F00_2564C.rar

    附加了我们使用的 init 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hong、

    我看到您的 BTS 文件包含 AVPR 补丁、因此我不知道为什么它没有加载。 让我咨询一下我们的 BLE 专家、然后再联系您。

    我的问题是、当我们启动配对并再次输入查询而不等待配对结果时、是否会导致问题? 

    否只要不销毁应用程序中的堆栈实例,就不必再次加载修补程序。  

    Jesu