This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EM-RD:CC2592有问题?

Guru**** 2532420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/890968/cc2538-cc2592em-rd-issue-with-cc2592

器件型号:CC2538-CC2592EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2592

您好!

我的 CC2538和 CC2592有一些设备问题。

一些电路板可以发送数据包、有些电路板无法发送数据包。 由监听器测量。

   关于坏板、绕过 CC2592后、情况正常; 或 重新加热 CC2592、起初情况正常、但可能无法发送数据包。

2. 通过 J-tag 控制具有 SmartRF Studio 的 CC2538、一旦我使用万用表测量 PA_EN、LNA_EN 和 HGM、SmartRF Studio 将立即得到控制。

   它将在所有电路板上发生。

随附的文件为原理图。

此致、

Damon

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_CC2538_2B00_CC2592.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2):您在这里的意思不清楚、测量控制信号时是否一切正常、您是否只是说控制信号具有正确的电平?

    我需要查看布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1):哪种情况会导致不发送数据包?

    对于2):一旦万用表探针接触 PCB 的 GND、我使用示波器测量所有控制信号、SmartRF Studio 工具将失去控制。

    所有详细信息请 参见随附的文件。

    此致、

    Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解该图、则当 CC2592安装在 PCB 上时、CC2592控制信号未正确设置。 您是否检查了安装 CC2592不会导致任何短路?

    布局图很难读取(仅顶层和较小)、但看起来 CC2592在芯片下方没有通孔?  

    由于 CC2592和 CC2538之间的布线长度相当长、因此您放置 CC2592的方式会导致不良的射频布局。 我本会跳过绕过 CC2592的选项、因为无法实现将这两个选项结合在一起的良好射频布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 PCB 上未发现短路。 我测试 2块好电路板+2 块坏电路板, CC2592控制信号是一样的,偶尔会有噪声,噪声是稳定的。

       您是否拥有 CC2538 + CC2592演示板? 请帮助您自己仔细检查演示板。

    2.很抱歉误导您、CC2592芯片下方的4个焊盘都有通向接地层的通孔。

    3、是的、由于协同布局、射频阻抗不是很好、但我认为它不会导致数据包未发送出去。 因此、请帮助找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您希望我在演示板上测试什么。 电路板已经过全面特性描述、因此工作时不会出现任何问题。  

    由于它在某些电路板上工作、而在其他电路板上工作、并且在重新焊接电路板后工作了一段时间、这表明您存在组装问题、由于我没有硬件、因此无法帮助您详细了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以向您发送2个 PCBA 并帮助检查问题吗?

    还有助于 微调射频匹配。

    此致、

    Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此请求背后的潜在订单数量是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题后、将生产出2、000件成品 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于检查客户硬件通常相当耗时、因此太低的容量无法在我们的实验中查看电路板。