This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:半谐波

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/892863/cc2541-half-harmonics

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2592

我们制作了多个具有 CC2541和 CC2592前端的电路板 2016年、所有这些都获得了 FCC 批准和 CE 标志。

现在、我们重新认证了它们、并看到电路板的半谐波未发生变化。

大多数滤波在 CC2541和 CC2592S 中完成。 有 π 型滤波器和其他无源器件。

在哪里可以找到解决方案? 当您使用连续波音调和调制对应器时、什么会导致半谐波?

2.402GHz 未调制具有最小的半谐波。 2.44GHz 未调制和2.48GHz 未调制的半谐波几乎与主信号一样大。 调制对所有人来说都更糟糕。

谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们对 CC2592进行大量压缩、则它可能会产生半谐波。

    请将 CC2541上的 Tx 功率设置为<-3dBm、并根据我们的 CC2592参考设计检查您的设计是否匹配(请使用精确的组件值)。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PM、

    我们可以查看它。 奇怪的是、这不是问题、现在是一个大问题、没有设计更改。 FCC 测试报告没有半谐波、现在它们很大。

    CC2592和天线之间的无源器件是否会对半谐波产生如此大的影响?

    谢谢、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们将影响性能。 请确保您使用我们的参考设计中推荐的组件。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PM。

    如果 π 型滤波器中的其中一个电容器从低 ESL 电容器变为每个参数中的类似电容器(除未列为低 ESL 外)、这是否会导致半谐波?

    参考设计通常仅将电容器列为通用电容器。

    直流阻断电容器从低 ESL 变为一般情况如何?

    谢谢、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见下图。 所有组件

    从引脚10到天线的 TS 很重要。 请勿更改任何值。

    是的、您可以使用其他供应商提供的等效值。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过去4年中、CC2541或 CC2592有什么变化会影响这一点吗?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    不、芯片中什么都没有变化、这会影响性能。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PM、

    您的参考设计用于将其连接到50欧姆负载/天线或 PC 安装天线。 对吧?

    如果我们只连接1/4波形导线、我们会改变什么? (约30毫米)

    负载看起来应该是377欧姆。 对吧?

    谢谢、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 在 C3110和天线之间添加 PI 网络以实现天线匹配。 然后、该 PI 网络可用于匹配天线。

    请注意、天线匹配必须在整个装置(带外壳)上完成。

    有关天线匹配、请参阅 SWRA640。

    谢谢、

    PM