This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:我对 BLE 有一些疑问。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/892680/cc2541-i-have-some-doubt-regarding-ble

器件型号:CC2541

大家好、  

我使用的是具有 ble 5.1堆栈的 cc2541。 我不确定它是否支持所有 Android 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"它是否支持所有 Android 设备?" 您是不是要询问 CC2541是否可以通过支持 BLE 的 Android 设备进行扫描? 如果是、答案是"是"、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    非常感谢您的回复、那么 cc2541将适用于所有 Android 手机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我回答的、我应该在支持 BLE 的不同 Android 设备中工作。 但是,这并不是一个保证,因为有很多不同的 Android 设备。 如果不起作用,我建议您先使用监听器检查空气中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    非常感谢您的回复、为什么不能保证 您使用所有 Android 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我回答的那样,有很多不同的 Android 硬件,无法测试所有硬件。 如果您无法测试所有这些测试、如何保证所有测试都正常工作。 我只能说、如果他们使用标准 BLE 协议、它应该起作用。