Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 尊敬的 TI 工程师
正如硬件设计,中的标题所示、,参考 CC2564C 数据表中的原理图、 它表示32.768K 晶振是可选的。
我想问的是、哪些功能会受到影响?
锂离子电池
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请指明数据表中的哪个位置显示慢时钟是可选的? 它可能表示一个晶振是可选的、因为时钟源可以从另一个芯片获得、但需要慢时钟、如以下文档的第5.8.2.1节所述:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2564c.pdf
此致、
特拉维斯