This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650不显示 UART、SPI

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LMP91000, MSP430FR5969, SENSOR-CONTROLLER-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/890856/ccs-cc2650-cc2650-does-not-show-uart-spi

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: LMP91000MSP430FR5969sensor-controller-Studio

工具/软件:Code Composer Studio

CC2650的数据表未显示 UART、SPI 和 AD 引脚仅显示为 I/O 或 GPIO。 我如何知道什么引脚是 SPI、UART 等等。
我需要2个 UART (用于与 MSP430FR5969和 DAC8742通信)和1个 SPI (用于与 LMP91000通信)是否可行? 应该使用哪些引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将所有 IO 引脚配置为 UART 或 SPI。 但是、CC2650仅支持一个 UART。 如果您需要两个、则必须使用 CC2650中的传感器控制器来模拟第二个 UART。 顺便说一下、什么是 AD 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这是 AD 意味着 ADC 引脚。 您可以将任何支持模拟的 IO 用作 ADC 引脚、请参阅数据表中的引脚说明概述、了解这些引脚是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我如何 仿真第二个 UART?AD 是指 ADC 引脚。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载 sensor-controller-Studio 并在其中找到示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 现在、我可以看到一个 UART 和一个 SPI。 我需要与 LMP90100MHE/NOPB、一个 DAC8742和一个 FRAM 存储器或带有 FRAM 存储器的 CPU 通信以保留校准数据。 如果只有一个 SPI、我必须通过 CS 引脚切换 SPI 端口。如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将不同的 GPO 配置为 CS 引脚、以启用不同的 SPI 从器件。