This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:用于电容式触控的 CC2640和 IEC 61000-4-6

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/891064/cc2640-cc2640-and-iec-61000-4-6-for-cap-touch

器件型号:CC2640

各位同事、

您能否告诉我、我们是否有任何参考设计或文档介绍如何符合 CC2640针对电容式触控设计的 IEC 61000-4-6标准?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Sensor Controller Studio 中、我们提供了一个示例、说明如何使用传感器控制器进行电容式触控。 这是一个示例、不是最终产品、因此我们尚未研究如何使其符合 IEC 61000-4-6标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能告诉我、电容式触控操作的原理是否与 MSP430相同?

    如果是、我认为它可以像这里那样实现

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、MSP430上使用的 CapTIvate 比我们为传感器控制器提供的解决方案更强大。