This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:2类至1类器件参考设计或3P

Guru**** 2769525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592, CC2642R, CC2590, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/890295/cc2642r-q1-class-2-to-class-1-device-reference-design-or-3p

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2592CC2642RCC2590CC2652P

团队、

对于 CC2640R2F、我们支持范围扩展器 CC2590和 CC2592。 这些范围扩展器是否与 CC2642R 兼容? 如果客户想要使用 CC2642R (其本身就是2类)的1类解决方案、他们是否可以使用此范围扩展器? 我们是否有这方面的参考设计? 第三方解决方案正常