This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C I2S 用法

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/889626/cc2564c-cc2564c-i2s-usage

器件型号:CC2564C

您好!  

客户有一款基于 MSP432+CC2564C 的产品。

MSP432没有 I2S 接口。 MSP432能否通过 HCI 发送音频流数据包、然后 CC2564C 通过 I2S 将音频数据转发到编解码器?

谢谢!

此致、

永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永华

    通常、A2DP 数据包通过 UART (HCI)路由到主机。  辅助 A2DP (A3DP)必须使用 I2S (PCM 接口)。  对于 A2DP 数据包、无需将数据包从主机 HCI 接口路由到 I2S、它将直接进入 HCI <-> BT RF。

    此致、

    特拉维斯