This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:入门问题

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/887487/ccs-cc2650moda-getting-started-problems

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
我是德州仪器微控制器的新手。
由于支持蓝牙、我已经考虑将 CC2650Moda 用于一个项目。
但是、我在设置开发环境时已经失败了。
我下载并安装了 CCS9离线安装程序。
遗憾的是,ResourceExplorer 目前对我不起作用。
该公司的代理人经常封锁该公司。
我能否手动获取并安装所需的组件以及在安装过程中必须考虑的路径。
我还怀疑 SimpleLinkTmCC2650无线 MCU LaunchPadTm开发套件可能是所需的硬件基础。
但是、当我查看以下链接时、我觉得我需要更多硬件来运行示例: dev.ti.com/.../node
或者我是否误解了那里的内容。 最后、我只想使用 CC2650MODA 开发产品。
是否有一个仅需要 SimpleLinkTmCC2650无线 MCU LaunchPadTm作为硬件并包含蓝牙示例的示例?
此致
Ralf
使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    [引用 user="Ralf Rademacher"]不幸的是,ResourceExplorer 此时不能用于我。

    BLE-STACK SDK 不可从 Resource Explorer 获取、因此此处唯一的选项是手动获取(您所做的)。  

    [引用用户="Ralf Rademacher"]

    但是、当我查看以下链接时、我觉得我需要更多硬件来运行示例: dev.ti.com/.../node
    或者我是否误解了那里的内容。 最后、我只想使用 CC2650MODA 开发产品
    是否有一个仅需要 SimpleLinkTm CC2650 无线 MCU LaunchPadTm作为硬件并包含蓝牙示例的示例?

    [/报价]

    我将把这个主题移至 BLE 论坛、那里的专家可以在其中回答您的其余问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、  

    适用于 CC2650的 BLE SDK 包含多个 BLE 示例。 您将在"Examples"文件夹中找到它们。  

    谢谢、  
    ELIN