This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:HPF 客户端

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/887542/cc2564moda-hpf-client

器件型号:CC2564MODA

大家好、  

我正在使用 CC2564MODA 处理音频蓝牙产品、我想使用耳机连接我的设备、并将音频流传输到耳机。 我在 这篇文章 https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI%e2%80%99s_Bluetooth_Stack_Basic_HFGAGDemo_APP 上看到 、有一个演示代码可以实现这一点。 我按照使用耳机创建音频网关的示例操作,查询没有问题,但是当我使用“服务发现”功能时,我没有任何错误消息,但在“服务搜索属性响应”中,我找不到端口号。

端口号是否始终在属性 ID 0x0004中?

我忘记调用函数了吗?

很抱歉我的英语、并提前感谢您的任何帮助。

此致、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我认为情况就是这样。 完成连接是否有问题?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我的问题在于服务发现功能,此时我没有尝试打开音频网关。 但我认为我至少发现了我的问题的第一部分。 现在,在“服务搜索属性响应”中,我有一致的数据。 目前、我需要找到端口号并尝试启动与远程 HFP 服务器的连接。

    此致、

    亚历山大