This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:使多个 SOC 进行通信

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/887607/cc2650moda-getting-multiple-socs-to-communicate

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2FCC2642R

我目前正在尝试设置一个系统、其中一个 CC2650被视为"主站"、有3个从站将从主站发送和接收数据。  我一直在尝试让芯片通过蓝牙通信、但没有成功。  我一直找不到任何过去的项目或尝试让 CC2650相互通信、因此我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在其中一个 CC2650上运行 simple_central 示例以充当主器件、并在其他3个 CC2650上运行 simple_peripheral 以充当从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    正如 Yikai 所说、您将需要一个中央设备和一个外设来使设备相互通信。 我们在此提供了一些教程:

    BTW 您使用的是 CC2650、而不是 CC2640R2有任何原因? (CC2640R2是同一器件的较新 ROM 版本。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的教程、我们将在下次与团队会面时尝试该教程。  

    针对 CC2650超过 CC2640R2的原因是预算限制、该项目的性质非常严格、令人遗憾的是 CC2640R2超出了预算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我认为您可能会混淆 CC2640R2F 和 CC2642R。 CC2640R2F 的价格点不高于 CC2650。 请参阅示例引号:

    -    

    -