This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:z 方向的传感器值不正确

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/887260/cc2650stk-the-sensor-value-in-the-z-direction-is-incorrect

器件型号:CC2650STK

你(们)好

运动数据时、z 方向的传感器值不正确。

将 SensorTag 放在表中、因此、我希望所有 xyz 方向值都为0。

但是、结果为 x=0G、y=0G 和 z=4G。

- SensorTag 软件为版本2.2.2 (固件1.5)

- Android 应用程序为 v5.7.3 (Build70)

如果 SensorTag 软件返回到旧版本2.2.1 (Firmware1.4)、则  

结果变得更好(x=0G、y=0G 和 z=1G)。

我应该怎么做?

谢谢、此致、

哈塔。