This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:睡眠模式下的电流消耗不稳定

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/885624/ccs-cc2642r-current-consumption-is-not-stable-in-sleep-mode

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:HDC2080

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在处理 cc2642。

我正在使用以下 IDE 和 SDK。

- CCS 9.2.0

- simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03

-基本代码-: simple_peripheral_oad_onchip。

我的应用中有 i2c 和 SPI 接口(HDC2080和 MX25R2035F)。

我每隔一分钟有一个计时器、一旦时间到期、器件将唤醒、读取温度并广播6秒、并停止广播。

我能够看到 、器件在睡眠模式下的电流消耗很低、但不稳定。

我获得的电流为0.1uA、0.2uA、6.2uA、28uA、并且不稳定、一旦器件唤醒、我就能够观察到更多的电流 消耗。

 如何在睡眠模式下获得稳定的电流消耗?

在睡眠模式下、我的器件不与从器件进行广播或不进行任何活动(从器件也处于睡眠模式)。

我将使用串联的万用表测量电流。  

在睡眠模式下、我应该得到5uA 的电流(根据数据表)。

如果您需要我这边的任何其他信息、请告诉我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这似乎是一种测量误差。 当器件处于待机状态时、仍会出现小脉冲、即器件再充电脉冲。 给定的功耗数是随时间推移的平均值、它们不是您所期望的静态数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、M-W

    您能否分享一些将显示最大电流尖峰的电流消耗表。?

    这将为我们提供睡眠模式期间最大电流尖峰的基本概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    请参阅以下文档、了解如何测量器件上的电流消耗:

    https://www.ti.com/lit/pdf/swra478

    它还包含再充电脉冲和典型电平的捕获。