This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC256x 控制器上是否默认禁用 BLE?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/885342/cc2564c-is-ble-disabled-by-default-on-the-cc256x-controller

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2560B

我正在处理一个仅需要 BT 经典的应用。

如果我仅将不带 BLE 或 AVPR 附加组件的 CC256x 服务包加载到我的 CC2560B 芯片组上、这意味着 BLE 功能默认处于禁用状态、还是应该仍然发送 HCI_VS_LE_Enable 0x00 0x00 HCI VS 命令来禁用 BLE?

此致、

亚希亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Mohamed Yahia Al Kahf1"]如果我仅将 CC256x Service Pack 加载到 我的 CC2560B 芯片组上而没有 BLE 或 AVPR 加载项、这意味着 BLE 功能默认处于禁用状态、或者我是否仍应发送 HCI_VS_LE_Enable 0x00 0x00 HCI VS 命令来禁用 BLE?[/QUESPLET]

    如果您在初始化期间未下载 BLE 附加组件(仅限基本服务包)、则不会启用 BLE。 因此、您不一定需要使用 HCI_VS_LE_Enable 0x00 0x00命令来禁用 BLE。

    此致、

    Vihang