This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:CC2642的 OAD 与 CC2640兼容?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/885101/ccs-cc2642r-oad-of-cc2642-is-compatible-with-cc2640

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们之前的产品使用 CC2640、我们为此开发了 OAD 软件。

但是、由于在稍后阶段 RAM 空间受到限制、现在需要 CC2642。

我们看到了 CC2642的 OAD 文档、

我们认为该过程与 CC2640的过程略有不同。

我想问一下 CC2642的 OAD 是否与 CC2640兼容?

祝你一切顺利!

门格·宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640的 OAD 文件不能由 CC2642R 直接使用。