请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我的客户正在考虑使用 CC2650MODA、他们需要230Kbps 的吞吐量。
我访问 GitHub throughput 示例、
github.com/.../throughput_example.md
我想、此描述有两个吞吐量、吞吐量与连接间隔图:300kbps 和
描述结果:100KB/s
100kB/s = 800kbps 对吗?
如果是、我将向客户报告、CC2650MODA 具有足够的吞吐量、可达230Kbps。
此致、
Y M