This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650最大吞吐量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/884771/cc2650moda-cc2650-maximum-throughput

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

 

我的客户正在考虑使用 CC2650MODA、他们需要230Kbps 的吞吐量。

我访问 GitHub throughput 示例、

github.com/.../throughput_example.md

 

我想、此描述有两个吞吐量、吞吐量与连接间隔图:300kbps 和

描述结果:100KB/s

100kB/s = 800kbps 对吗?

如果是、我将向客户报告、CC2650MODA 具有足够的吞吐量、可达230Kbps。

 

此致、

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、100kB/s = 800kbps 是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasumika:

    是100kbps = 800kbps。 您发布的示例提供的吞吐量最大约为300kbps

    请注意、我们没有 CC2650MODA 板的此示例版本、只有 CC2650 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

     

    感谢您的重播

    我将向我的客户征求您的有用建议。

     

    此致、

    Y M