This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1 BTool 错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1163926/launchxl-cc26x2r1-btool-error

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我想将 BTool 与 LAUNCHXL-CC26X2R1配合使用、如以下链接中的"任务2"中所述: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LAUNCHXL-CC26X2R1&node=A__AJfAa5knnYceGpWKAKQqcg__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

该板 使用 host_test_app.hex 进行刷写。 当我启动 BTool 并选择器件时:

我收到一个错误:

我检查了计算机中串行端口的速度、并将其设置为与 BTool 相同的速度、但它没有帮助...

该问题的原因是什么?如何解决? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决- 刷写 host_test 应用程序后、需要断开 LAUNCHXL-CC26X2R1并将其重新连接到计算机...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的介绍!

    如果您需要更多帮助、请告知我们。

    此致、