This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:CC2651P3 ZigBee/BLE DMM 规范

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1163828/cc2651p3-cc2651p3-zigbee-ble-dmm-spec

器件型号:CC2651P3

您好!

在 CC2651P3网页中,标题为“具有 352KB 闪存的 SimpleLink 32位 ArmRegisteredCortexRegistered-M4单协议2.4GHz 无线 MCU”,在 Resource Explorer 中,没有 DMM 示例代码。

但在数据表中、它提到了多种协议。

因此、我想知道:

CC2651P3是否支持 DMM 模式?

2.如果不支持 DMM、我是否可以利用 BIM 功能自定义单个外部闪存中的双映像(BLE/ZigBee)并在启动期间通过按钮进行选择??

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    不需要、您在数据表中提到的 DMM/多协议将专门讨论整个 SimpleLink SDK 资源、而不是 CC2651P3。

    这是一种可能性 、但 TI 尚未对其进行进一步评估。

    此致、
    Ryan