This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:当 CC2564正常工作时、耳机会产生音频噪声

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/897391/cc2564-when-cc2564-is-working-headset-will-have-audio-noise

器件型号:CC2564

降级:

本产品是耳机,客户发现当 CC2564工作时,耳机将发出音频噪音。 关断 CC2564将消除噪声。 附件是原理图和 PCB 布局,您能不能提供如何解决此问题的建议? 谢谢。

e2e.ti.com/.../0871.CC2564-issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找其他人来研究这个问题。 我们很快会回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    很抱歉耽误您的回答。 您的客户是否仍然对此有疑问?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克西:

    仍在等待您的建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    您能否验证设计是否遵循 设计检查清单和PCB 指南中的建议?  

    谢谢、

    Alexis