This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:ACL 连接和断开连接问题

Guru**** 2780615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/900876/cc2564c-acl-connection-and-disconnection-issue

器件型号:CC2564C

你(们)好  

  有两个芯片问题:

1.从帧624开始,主机要断开 ACL 链路,但控制器告诉第626帧的未知连接标识符。 但实际上,ACL 连接是有效的。

2.从第633帧开始,主机希望再次创建连接,但控制器会告知 ACL 连接已存在。 为什么呢? 控制器发送事件、以显示之前的连接已在帧627处断开。

 那么、cc2564c 芯片似乎存在一些问题?

e2e.ti.com/.../hci_5F00_dump.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 您可以提供以下详细信息:

    a)正在使用哪个主机和哪个堆栈(Bluetopia 或 Bluez)

    b)您是否始终如一地看到此问题?

    此外、您能否将固件日志与 HCI 转储日志进行关联。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    以下是我对您问题的答复:

    a)主机芯片是 来自 ST 的 Accordo5、堆栈是来自 cybcom 的 bluego

    b)不会、这一问题不会在100%机会的情况下发生。 但是、如果发生此问题、则本地控制器无法与建立连接  

    同一个远程移动电话、但可以与另一个远程移动电话建立连接。

    我曾多次试图重现这一问题,但不幸的是,我无法再现。

     我使用的固件是  2019年10月22日发布的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 FW 日志、则很难诊断错误。 由于某种原因,连接仍在运行,因此会出现该消息。 远程侧可能没有端接等?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获 FW 日志后、我将在此处发布。 谢谢