This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:A2DP 间歇播放音乐声音....

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/900949/cc256xqfnem-a2dp-play-music-sounds-intermittently

器件型号:CC256XQFNEM

大家好

        我们发现只有一个 DUT 连接到蓝牙耳机以播放音乐,蓝牙音乐的声音将是间歇性的....

        连接状态良好、距离接近、天线也良好。

         使用相同软件版本的其他样片(DUT)不会出现这种现象、

        那么、如何确认硬件问题。 请告诉我...

谢谢

赫琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海俊

    您系统上的主机 MCU 是什么? 您是否正在使用我们 SDK 中的 A2DP 演示?

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      感谢你的答复。

      主机 SoC 为 H3 (Renesas)。  

      我认为我们不应该使用您的 SDK ...

      我发现这种现象 似乎与软件有关。  

      在用户 UI 按钮中搜索新蓝牙设备(配对新蓝牙设备)后、

       声音将是间歇性的。

        一旦它停止搜索,它将会流畅地播放...

    因此 、我不知道如何检查 硬件问题的可能性...

    BR

    赫琼

    我们不应该使用您的 SDK 软件包...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海俊

    如果您想进一步调试、我们需要查看音频缓冲器是否在流动或溢出、并确定间歇数据源的位置。

    否则、我将关闭此主题。

    BR、

    Vince