This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541属于5A002、5D002还是5E002分类?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/901139/cc2541-whether-cc2541-is-under-category-5a002-5d002-or-5e002

器件型号:CC2541

您好的团队,

 

    我的客户产品使用 cc2541计划导出到美国。TI 提供了一些信息需求。 您能提供帮助吗? 谢谢!  

    PS. 以下部分 问题与需要客户回复的客户有关。 您不能在该问题中回复、只需回复有关 cc2541的问题。

    导出文件中的冲突:  

    如果您是5A002、5D002或5E002类别下的美国原产商品或组件、请提供特定子类别编号(例如5A002.a、5A002.b)。

    答案:

 

    使用或支持哪些加密算法?(请提供加密类型和密钥长度)

     答案:

    加密功能的用途是什么?它保护哪种类型的数据?

     答案:

    

    另请提供以下哪一项加密产品许可例外("加密商品、软件和技术"、"ENC"例外)适用于产品或组件(根据美国出口管理条例第740.17/节的规定):

    740.17 (A)是否不知道/不确定

    740.17(b)(1)是或不是/不确定

    740.17(b)(2)或(b)(3)(iii)是否未知/不确定

    740.17(b)(3)(i)、(ii)或(iv)是否未知/不确定

 

    

    您是否需要申请正式分类或提交独立的分类评估报告?

    A.正式分类请求

    B.要求提交分类自主评估报告

    c.不知道/不确定

    

    您的产品或我们原产地的组件是否分类为5a992.c、5D992.c 或5e992.b?

     A.是

    B.否

 

    

    您是否需要申请正式分类或提交独立的分类评估报告?如果是、哪一个?

    A.正式分类请求

   b.提交分类的独立评估报告

   c.不知道/不确定

    

   是否按照法定要求对其进行了分类或提交?    

   A.是  

   b.在护理过程中否(请说明您的原因)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    但愿一切顺利。 我需要深入了解这一点并返回给您。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    请参阅以下我的回答:

    1) 1)如果您是5A002、5D002或5E002类别下的美国原产商品或组件、请提供特定子类别编号(例如5A002.a、5A002.b)。

    [rm] CC2541的 ECCN 为5A992C

    2) 2)使用或支持哪些加密算法?(请提供加密类型和密钥长度)

    [rm] 加密的目的是保护数据。 要保护的数据由客户决定。

    4)还请提供以下哪一项加密产品许可例外("加密商品、软件和技术"、"ENC"例外)适用于产品或组件(根据美国出口管理条例的 EAR 第740.17节/):

        740.17 (A)是否不知道/不确定

        740.17(b)(1)是或不是/不确定

        740.17(b)(2)或(b)(3)(iii)是否未知/不确定

        740.17(b)(3)(i)、(ii)或(iv)是否未知/不确定

     [rm]由于 ECN 为5A992c、因此不受控制。

           

    5) 5)您是否需要申请正式分类或提交独立的分类评估报告?

        A.正式分类请求

        B.要求提交分类自主评估报告

        c.不知道/不确定

    [rm]不适用于 CC2541、但在产品级别、这由客户决定。

        

    6) 6)您的产品或我们原产地的组件是否分类为5a992.c、5D992.c 或5e992.b?

         A.是

        B.否

     [rm]这是5A992C

          

    7) 7)您是否需要申请正式分类或提交独立的分类评估报告? 如果是、哪一个?

        A.正式分类请求

       b.提交分类的独立评估报告

       c.不知道/不确定

    [RM]我不知道 CC2541

    8) 8)它是否按照法定要求进行分类或提交?      

       A.是  

       b.在护理过程中否(请说明您的原因)

    [rm]适用于 ECCN 5A992C

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan、您好!  

          明白了。 谢谢!