This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:基于 RTC 的警报

Guru**** 2562550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/898818/cc1352r-rtc-based-alarm

器件型号:CC1352R

您好!

我将 cc1352R 与 SDK 3.40搭配使用

我将使用15.4传感器 OAD 片外安全示例。

我想在  特定日期和时间使用 cc1352 RTC 进行报警吗?  

那么、您能不能指导我、如何 做到这一点。

谢谢、

Kartik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kartik 您好!

    这一点在本论坛中以前已经解决。

    我认为这一主题的答案比我能回答的更好:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/515115

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB、

    感谢  您的快速响应。

    我完全了解如何将 epoch second 转换为日期和时间格式。

    但 我 想在  每个特定的日期 和时间执行一项活动。

    例如、  我想在每周五早上 10点进行一些活动。

    因此、我正在寻找 RTC 回调(基于中断)机制。

    那么、您能不能指导我、如何 做到 这一点。

    谢谢、

    Kartik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行的任何更新。

    谢谢、

    Kartik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kartik、

    RTOS 使用 RTC 进行定时。 您可以调度 RTOS 计时器/时钟并为特定时间和日期设置中断时间。 只需将格式更改为时钟节拍即可。

    此致、