主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF、 CC2642R
尊敬的 TI 团队:
我们已为我们的新产品设计选择 CC3235MODSF 双频带 Wi-Fi 模块。 我们要求在同一电路板中包含 BLE-5.0。
由于 Wifi 和 BLE 在2.4GHz 频谱下工作、信号会受到干扰、因此信号会降低。
因此、我们了解了要采用的无线电共存技术。
因此、请与我们分享、这是此应用的最佳 BLE 模块、可在同一电路板上支持 Wifi-2.4GHz 和 BLE-5.0。
大多数中国产品都在小型 PCB 中以相同的方式实现了 Wifi 和 BLE。
请帮助我们选择合适的组件。
注意:如果 TI 没有模块,请您共享天线平衡-非平衡变压器电路的硬件设计文件。