This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BLE 与 Wi-Fi 模块的共存特性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/898658/cc2640r2f-ble-coexistence-feature-with-wi-fi-module

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSFCC2642R

尊敬的 TI 团队:

我们已为我们的新产品设计选择 CC3235MODSF 双频带 Wi-Fi 模块。 我们要求在同一电路板中包含 BLE-5.0。

由于 Wifi 和 BLE 在2.4GHz 频谱下工作、信号会受到干扰、因此信号会降低。

因此、我们了解了要采用的无线电共存技术。

因此、请与我们分享、这是此应用的最佳 BLE 模块、可在同一电路板上支持 Wifi-2.4GHz 和 BLE-5.0。

大多数中国产品都在小型 PCB 中以相同的方式实现了 Wifi 和 BLE。

请帮助我们选择合适的组件。

注意:如果 TI 没有模块,请您共享天线平衡-非平衡变压器电路的硬件设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    CC13x2和 CC26x2器件系列中的所有 BLE 芯片都支持共存。 我会推荐 CC2642R 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    CC2642R 是 MCU 芯片、您没有模块(避免使用外部平衡-非平衡变压器电路)。

    数据表中不包含天线的任何内容、也不包含在他们提到的板载 PCB 天线的参考 CAD 文件中。

    我们的应用需要外部 PCB 天线和可选芯片天线。

    所述的平衡-非平衡变压器电路对于外部天线也是相同的。

    您能否共享用于外部天线的 CAD 文件以供参考。

    目前、我们没有射频工程师需要分析。

    需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有什么是隔离距离 b/w CC3235和 CC2642R?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、  

    请参阅 硬件配置和 PCB 设计注意事项 应用手册。

    谢谢、  
    ELIN