This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:LP-CC2652RB

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/901028/lp-cc2652rb-lp-cc2652rb

器件型号:LP-CC2652RB

您好!

   pdmstream.c 文件中的第434行。

SA_enveDetector 正在执行软件抽取、转换后的 PCM 样本将保存在 pbuffer 数组中。

通过 Penny 设备上 ICS-41351传感器前面的扬声器播放音频提示音。

软件侧是否有任何库或代码实现来验证1KHz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahammad、

    我已将您的帖子分配给一位专家、以帮助您解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Severin suveran

    要在查询我们要查找的内容时清除、

    我们有一个提供 PDM 数据的 ICS41351声学传感器、还有一个在 CC2652 RB 器件上执行软件抽取的 PDMstream.c 示例。

    我们还参考了以下 PDF、以检查如何通过提供1KHz 的音频信号并在 Audacity 上检查相同的信号以确认1KHz 的信号形式 PDMstream.c 示例来手动验证传感器。

    sprac51.pdf

    上述文档中解释的任何内容都是通过捕获 PCM 样本的 Audacity 手动验证信号。 但我们正在寻找一些软件代码或库、如果我们持续输入1KHz 的音频信号、它将在软件中验证1KHz 信号?

    我们只需取消手动传感器验证过程。 是否可以验证频谱或从代码本身接收到正确的音频信号?

    此致、

    Mahammad Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahammad、

    要直接分析器件上的音频信号、您需要某种 FFT (快速傅里叶变换)算法。 我们不提供此代码、但在网上很容易找到。

    此致、