This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C 无响应和 VE 手机连接丢失问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/899545/cc2564c-no-response-and-ve-handset-lost-connection-issue

主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

我们使用 CC2564C、在机器人测试期间、我们发现芯片无响应问题、在一段时间后、我们的应用程序重新启动 BT 芯片。 请帮助检查导致这种情况的原因、谢谢。

另一个问题是、当我们与一个 BT 手机和一 个 BT 耳机配对时、我们将配对智能手机、进行查询、配对、移除、再重复一次、 然后,由于 ACL 链接断开连接的原因,手机断开连接。您是否会帮助检查这种情况的原因?

 我的问题是、当我们启动配对并再次输入查询而不等待配对结果时、是否会导致问题?

非常感谢。

此致

GAO Honge2e.ti.com/.../5023.inquiryNoResponce.rare2e.ti.com/.../handsetDisconnect.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    请记住、在配对过程中、主设备和从设备之间会通过无线方式进行一些协商过程。 在此过程中、对讲机用于相应地发送配对数据包。 最好在搜索新连接之前完成配对。  

    Jesu