This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:纽扣电池监控参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F, TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/897198/cc2640r2f-reference-design-for-coin-cell-battery-monitoring

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2640R2LTIDA-01580

大家好、

 

我的客户希望使用 CC2640R2L 并通过 ADC 以低功耗监控纽扣电池的电压电平。

是否有任何参考设计?

 

谢谢、

-Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taro、

    如果客户的纽扣电池电压为3.3V 左右,请使用 AONBatMonBatteryVoltageGet ();。 可以在以下位置找到示例用法:cattservice.c "C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_3_40_00_10\source\ti\blestack\profiles\batt \cc26xx"

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我的问题是有关硬件设计、而不是软件 API。

     

    我的客户计划使用纽扣电池开发用于电源的 BLE 模块。

    他们希望以足够高的精度和低功耗监控电池的电压电平。

     

    因此、他们正在研究电池监控器和12位 ADC、以阐明哪一个解决方案更适合此目的。

     

    我假设电池监控器已经足够好、可以满足这一要求、并且与12位 ADC 相比、功耗更低。

     

    请告诉我您的想法。

     

    此致、

    -Shibata

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata、您好!

    TI 工程师很可能会提供更好的答案

    但是、您可以在第27页的数据表中查看 CC2640R2F 电池监控器。 不确定它是否与 CC2640R2L-Q1的数据表相同。 大多数由 TI BLE 纽扣电池供电的器件都使用这一特性、并且可以使用 AONBatMonBatteryVoltageGet ()读取电池值

    如果您使用12位 ADC 读取纽扣电池电压值、则需要使用 ADC 引脚、这会增加硬件成本。 我不确定您是否需要添加其他电路来实现这一目的。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否具有所需分辨率/精度规格?  

    如 TRM 中所述、BATMON 为7位、这比专用的12位 ADC 低得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要完成其他答案、您可以找到几种使用 CC2640R2F +纽扣电池(也称为 CR3032)的 TI 硬件设计。 这里有 一个指向我为您找到的第一个链接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

     

    感谢您的评论。

     

    此致、

    -Shibata

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您的评论。

    到目前为止,我不知道所需分辨率/准确度的确切数量。

    如果有、我会检查并返回给您。

     

    此致、

    -Shibata

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

     

    非常感谢您提供的信息。

    我将查看参考设计 TIDA-01580。

     

    此致、

    -Shibata