This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:有源模式下的总 I/O 电流消耗

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/899605/cc2564c-total-i-o-current-consumption-in-active-mode

器件型号:CC2564C

大家好、在 CC2564C 数据表中、我唯一能找到的1.8V 数字 IO 电压轨电流消耗基准是:

"工作模式下的总 I/O 电流消耗:1mA (最大值)"

这是如何定义的? 当 GPIO 块处于活动状态但未连接负载时、这1mA 是否意味着电流消耗?

我猜连接到 GPIO 的东西会添加到1mA 中吗?  对吧?

请发表评论

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenda、

    您所指的电流是待机电流、即器件处于待机状态时的电流。 1mA 的 I/O 将消耗此功率。 如果您有连接到 IO 总线的项目、这会增加该电流。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!