This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:增加功耗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/894766/cc2650-increase-the-power-consumption

器件型号:CC2650

您好!

客户使用 CC2650进行应用已经有一年半的时间了。 它们在运输应用之前测量并绘制整个产品的功耗。 使用 CC2650的产品在一年半前交货、非调制时的平均电流为13mA、但最近交货的 CC2650为14mA。

我们怀疑有其他器件和换用测试。 在一年半前交换 CC2650和最近的 CC2650之后、功耗在一年半前恢复到13mA。 (最近更换 CC2650的产品功耗增加了。)

换句话说、CC2650是原因。

奇怪的是、根据客户数据、似乎功耗并没有突然增加、而是在一年半后逐渐增加。 因此、很难怀疑批次之间的差异。

您能想到可能导致它的任何因素吗?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部进行检查、以查看这是否是已知问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 QA 进行了检查、在此期间我们没有对 CC2650生产进行任何更改、因此预计不会出现功耗变化。

    "它们在运输应用之前测量并绘制整个产品的功耗。":  

    -它们是否只是测量电流、还是作为生产测试的一部分测量其他参数? 如果它们还测量其他参数、这些参数随时间的变化如何?

    -生产测试是否始终使用相同的参数(温度、设置、固件、相同的设置)进行?

    -是否对设计进行了任何更改?

    您能提供有关交换测试的更多详细信息吗? 是否选择了两个器件、一个是从生产开始("A")、一个是最新的("B")、另一个是从"A"放置在"B"中? 并且在交换后功耗以"A"表示、在交换后功耗以"B"表示?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我会详细询问客户、所以请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter-san、

    我将在下周与客户讨论测量和换用。

    “在此期间,我们尚未对 CC2650生产进行任何更改”:
    我告诉客户、他们还有另外一个问题。

    DS 仅具有典型值、但您是否具有变化、最大值、最小值数据?

    很抱歉再次打扰你。 我下周一定会回答有关测量和交换的问题。

    此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些有关预期变化的数据、因为预计变化是随机的、这意味着当您在不同的芯片上进行测量时、预期结果将遵循高斯曲线、而不是随时间的线性增加。

    两个随机样本之间的电流变化预计为1mA 、但随着时间的推移、电流消耗不会缓慢增加。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    万分感谢。 我已将此信息告知客户。

     

    -它们是否只是测量电流、还是作为生产测试的一部分测量其他参数? 如果它们还测量其他参数、这些参数随时间的变化如何?

     

    客户测量其他参数、但尚未安排。 但是、客户也在制造另一个 CC2650管道、该产品似乎没有增加。

     

    -生产测试是否始终使用相同的参数(温度、设置、固件、相同的设置)进行?

     

    温度未知(室内)、相同的固件和设置。

    (射频差分、内部偏置、DCDCON、Zigbee 模式、5dBm)

     

    -是否对设计进行了任何更改?

     

    不变

     

    您能提供有关交换测试的更多详细信息吗? 是否选择了两个器件、一个是从生产开始("A")、一个是最新的("B")、另一个是从"A"放置在"B"中? 并且在交换后功耗以"A"表示、在交换后功耗以"B"表示?

     

    将 B 连接到 A 的电路板会增加电流消耗。 当 A 返回 A 基板时、流耗降低。 由于尚未在 B 板上进行测试、因此尚未对其进行全面的交换测试。 此外、上述测试中的电流消耗差异约为1mA、处于您所说的误差范围内。

    由于对这种情况进行了安排、我们认为 CC2650还不错。

     

    感谢您的合作。 我们目前正在请求客户测量芯片本身并检查外设电路。 我会随时向您提供最新信息。

    此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 但是、客户也在制造另一  个 CC2650管道、该产品似乎不会增加。":这意味着他们只会看到  一个产品的电流随时间的推移而增加、而不是在同一生产批次中使用 C2650的不同产品上?  

    如果是这种情况、则表明电路板上有什么东西。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我也这么认为。 我关闭线程。 非常感谢。

    此致、Rei