This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:用于 BT5.0或更高版本的 CC2540 USB 软件狗

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2540EMK-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/898610/cc2540emk-usb-cc2540-usb-dongle-for-bt5-0-or-later

器件型号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他器件:CC2540

各位专家、您好!

我在网页上找到适用于 BT4.0的 CC2540 USB 软件狗。

但是、CC2540现在与 BT.SIG 上的 BT5.0兼容。

CC2540EMK-USB BES 是否可用于监听 VT4.2、BT5.0或 BT5.1数据包?

此致、A. Fujinaka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上 、CC2540EMK-USB 只能用于监听 BLE 4.0。 您可以参阅  和中的讨论

    我建议您购买商业 BLE 监听器、例如 Ellisys Made。