This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:BLE ver5.0堆栈的有效载荷

Guru**** 1134270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541-Q1, CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/898204/cc2541-q1-payload-with-ble-ver5-0-stack

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2541

您好、香榭丽舍

我们的客户在评估过程中遇到了最大有效载荷为27字节的问题。
他们似乎正在使用 v4.1。
如果客户使用 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.5.1.1、则称为 MPS 的最大有效载荷大小是否自动设置为251字节?

如果我们需要处理任何事情、请告诉我。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试更改 L2CAP_PDU_SIZE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    CC2541-Q1仅支持蓝牙4.0功能。 不支持数据长度扩展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    让我澄清一下、CC2541-Q1仅支持 v4.0?
    根据 BT SIG、CC254x 支持 v5.0。
    CC2541 (无 Q1)是否支持 v5.0?

    谢谢。
    Hitoshi

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试在 e2e.ti.com/.../870714中参阅 JXS 的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    CC2541-Q1似乎仅支持 BT v4.1、即使它在 BT SIG 上具有 BT v5.0资格。
    我已告知客户我的误解并更正了最大有效载荷为27字节。

    谢谢、此致、
    Hitoshi Sugawara