This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在主机测试中创建服务

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/894870/cc2650-create-service-in-host-test

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!  

我正在使用主机测试程序测试双模(中央、外设)。

我使用取消对 DGATT_DB_OFF_CHIP 的注释。

问题

1) 1) 如果取消对 DGATT_DB_OFF_CHIP 的注释、我可以在主机测试程序中注册该服务吗?

2) 2) 我想使用 ATT_ReadByGrpTypeRsp 命令注册通用访问服务。

如果在 ATT_ReadByGrpTypeRsp 命令中注册了 Len:6、DataList:01:00:FF:18:00、则注册为自定义服务。

问题是什么?

谢谢、

SC Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SC Lee:

    指派专家进行评论。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SC、

    您在哪里找到了此定义? 这对于 CC2650 BLE-Stack 2.2.4而言不是有效的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie H.

    请参见路径 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/887712/3300402

     

    谢谢、

    SC Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SC、

    抱歉、我看到的文件错误。

    您将讨论来自 build_config.opt 的以下代码片段:

    /* GATT Database being Off chip */
    /*-DGATT_DB_OFF_CHIP */ 

    是的、如果您有应用处理器、则可以取消注释此定义并在另一个芯片上实现服务。 很抱歉、我们没有此功能的任何示例代码。