请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 主题中讨论的其他器件:CC2564
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我使用了 STM32 CC2564B 的 TI HIDdemo,现在我将 cc2564 模块设置为 devie、 cc2564modulehas been connected to the PC。当 PC 连接到 cc2564模块的 HID 时、我需要获取器件类型、 因此、我可以判断该器件是 PC 器件、并且禁止使用移动设备与 C2564模块建立连接、
我的问题是、我可以使用哪个子例程来获取已连接设备的类型?