Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我有一个带 CC1352P 器件的定制板。
我们希望在2.4GHz 频带上进行射频功率测试。
我已经尝试通过使用 HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_UNTUNTAN调 制载体、0)来实现该目的;
从我看到的内容来看、它应该以最大功率传输。
还尝试调用 HCI_EXT_SetMaxDtmTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_20_DBM)将功率设置为20dBm。
以及 HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_20_DBM)
无论怎样、器件似乎都不会使用 PA 输出。
输出功率确实会发生变化、并且工作功率高达5dBm、但设置14dBm 或更高、只会从常规射频端口产生更低的功率。
我使用的是 SDK 3.40。
已尝试在 SysConfig 中进行各种设置、但似乎没有影响。
通过查看 rfDriverCallback()函数,还可以看到射频配置为常规2.4GHz 输出。
请提供帮助。
谢谢、Isak。