This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:向现有外设项目添加观测器角色

Guru**** 2930600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/967697/cc2640r2l-adding-observer-role-to-existing-peripheral-project

器件型号:CC2640R2L

大家好、

我的客户有基于 simpleBLEPeripheral 示例的现有项目。 现在他们需要增加捕获广告的能力。

我们似乎需要添加观察者角色。 我们是否有指导方针、如何针对现有项目执行此操作?

此致、Vsevolod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsevolod、

    我找不到合并两个角色的具体指导原则(在 e2e 中也没有讨论)、但我们显然拥有可供您的客户利用的多角色示例项目。 我建议从这个示例项目开始。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    感谢您的回答。 很抱歉、这不是客户的解决方案。 这不是一个新项目。  已经编写了很多代码、 客户不能仅仅从多角色示例开始。

    问题是如何将观测器角色添加到现有项目中。

    我们是否可以准备某种指南来说明如何执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将观测器角色添加到修改后的简单外设。 您的客户可以使用参考代码和文档作为指南。

    -kel