This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:此模块用于蓝牙可穿戴设备的入门知识

Guru**** 2546160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/965703/cc2564modn-getting-started-with-this-module-for-bluetooth-wearable

器件型号:CC2564MODN
Thread 中讨论的其他器件: CC2564CC2650

您好!

我正在进行一个项目、我们希望使用具有集成天线的 CC2564MODN 模块。 我希望确保我拥有对该板进行编码和开发所需的所有硬件。 一些软件工程师将处理该代码、但需要确保他们拥有执行该操作所需的所有资源。

除了评估板:  CC2564MODAEM 评估板|德州仪器 TI.com 、还需要什么其他资源来开始开发软件吗?

此外、该模块的编码过程是什么? 即使它是一个完整的模块、也可以将其焊接到评估板上吗?  根据我的理解、CC2564模块应以某种方式输入评估板、以便对其进行编码。 在这方面提供的任何帮助和就整个进程提供的咨询意见都将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    您的蓝牙应用是什么(音频、物联网...)?

    请查看本文档(第3节是关于"处理器信息")、  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 非常有帮助。  

    是否有任何与集成 MCU 一起提供的 BLE 模块? 正在寻找蓝牙、集成天线和 MCU 一体的产品。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只是希望将电压值从可穿戴设备发送到智能手机、计算机等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、  

    MSP430+cc256x

    stm32f4Discovery 板+ CC2564MODN +适配器卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝牙经典解决方案

    看看集成了芯片的 BT LE 和 MCU

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    您是否需要 BT 经典与 BLE?

    如果没有、我建议您查看 CC26xx 器件-它们是 TI BLE MCU、比 CC2564器件更适合您的应用:

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/bluetooth/overview/overview.html

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我之前查看的是 CC2650、因为它结合了 MCU/BLE。 但是、我们正在寻找具有集成天线的模块、我找不到任何具有集成天线的 CC26xx。

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要经典蓝牙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    有 CC2650模块可能符合您的标准:

    https://www.ti.com/product/CC2650MODA

    除了该器件之外、TI 提供的 CC26xx 模块不存在、但可能有第三方供应商提供带有 CC26xx 的天线集成模块。

    由于 CC26xx MCU+BLE 器件更适合您的需求、我会将此主题分配给能够提供进一步帮助的器件专家。 请注意、由于假期原因、回复可能会延迟。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接的 CC2650模块实际上应该是完美的。 谢谢!