This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:从 CC2640 + CC2592更新为 CC2652P

Guru**** 2793365 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2652P, CC2640, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/965346/cc2652p-update-from-cc2640-cc2592-to-cc2652p

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2640CC2652R

你好。

多年来、我们一直与 CC2640 + CC2592的组合合作以实现量产、现在我们希望将其更新为新的 IC。 在这种情况  下、我认为最好的选择是集成了放大器和分立式天线组件的 CC2652P (我看到没有+20dB 的平衡-非平衡变压器可用)。 我假设 CC2652R 可以与 CC2592配合使用、但  由于+2dB 的差异、它比 CC2652P 更昂贵

我们简化的规格是:我们必须能够使用 BLE 和 ZigBee (而不是同时使用)与同一电路板一起工作、功耗无关紧要、尽可能便宜、尽可能小的电路板、尽可能远的距离。

我的问题是:

1-我的选项是否正确? 使用分立式天线组件时具有+20dB 的 CC2652、或者是否有平衡-非平衡变压器?

2 - CC2592 (+22dB)和 CC2652集成放大器(+20dB)之间的+2dB 差异在范围上很明显?

3 -以下哪项是我们针对具有+20dB 最佳性能的 CC2652P 进行开发的最佳参考设计?

3 -我们还需要了解其他选项或注意事项吗?

谢谢、

Regads。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:您的假设正确。 我们尚未批准平衡-非平衡变压器的+20dBm PA。 因此、您需要使用分立式平衡-非平衡变压器电路

    问题2:您可能没有看到过大的差异、但使用 CC2592可能会得到更多的差异。

    Q3:您可以使用 LAUNCHXL-CC1352-2参考设计并复制2.4GHz 射频部分(20dBm 和 Rx/Tx 路径)。 您可以使用2路开关而不是3路开关。

    问题4:我认为这就是全部。 但是、当原理图准备就绪时、您可以使用以下链接请求设计审查。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的快速响应。 建议将任何2路开关用于射频部分?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 Richwave 的 RTC6608OU。

    谢谢、

    PM