This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:LMX9830SM/NOPB 的潜在交叉参考?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/964360/cc2540-potential-cross-for-the-lmx9830sm-nopb

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2541CC2640

你(们)好。

我们正与客户合作重新设计他们的手术系统、因为某些部分(包括 LMX9830SM/NOPB)已停产。 您是否碰巧知道 CC2540是否是一个足够的替代产品? 或者该系列中的另一个器件可以更好地工作?  

我们希望很快能向他们提出建议、因此我们非常感谢您能提供的任何见解! :)

谢谢、

Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到应用(BT)、似乎可以使用 CC2540 / CC2541 / CC2640。

    谢谢、

    PM